频率释放和吸合


  • 过频释放值:若高于这个值,则频率超出规定范围,将启动切换。

  • 过频吸合值:当频率从过频恢复时,便具备了一个恢复正常状态的条件。

  • 欠频释放值:若低于这个值,则频率超出规定范围,将启动切换。

  • 欠频吸合值:当频率从欠频恢复时,便具备了一个恢复正常状态的条件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?