中性线丢失

字段

描述

应用

  • 如果为防止由于中性线电缆的内部或外部冲击而导致连接错误、连接丢失或连接断开,故而启用了此功能,则会发出相应警告。

  • 它仅适用于 TransferPacT Active Automatic。

缺省值

该功能可被启用或禁用。缺省处于禁用状态。

启用传感器后,如果出现中性线丢失,电源的 LED 将闪烁以发出警告。

检测标准

当负载连接到电源并带电时,将检测不平衡的负载。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?