欠压阈值

字段

描述

缺省值

  • 释放:10%

  • 吸合:释放值差的 20%

范围

电压差范围为额定电压的 4%-20%:可能的值为 4–6–8–10–12–14–16–18–20%。

差值

在 Automatic HMI 上,释放值与吸合值之间的差值是固定的。这个差值被设置为电压差值的 20%。

事件顺序

  • 当传感器检测到电压低于设定释放电压且在此状态下持续的时间长于时间延迟时,会认为电压超出规定范围。

  • 当传感器检测到达到或高于吸合点的电压时,会认为电压是可接受的。

TransferPacT Automatic 欠压计算示例

例如,Ue = 400 V,释放 10% = 40 V,

释放值与吸合值之间的差值 = 40 V * 20% = 8 V

欠压释放值为 400 V + 40 V = 360 V

吸合值 = 360 V - 8 V = 368 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?