市电-发电机组运行

  1. 检测正常电源(市电)是否发生故障。
  2. 当正常电源不良时,发送发电机组启动信号。
  3. 在发电机就绪时,切换负载以更换电源(发电机)。
  4. 如果设置了自动返回模式,则在正常电源恢复时,将再切换至正常电源。
  5. 再切换至正常电源之后,将发送发电机组冷却信号。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?