概述

通讯控制功能允许 TSE 藉由 Modbus 通讯进行切换或测试。如果此操作会损坏驱动系统,则开关可以拒绝做出响应。此外,还无法切换到不可用的电源。

通讯控制功能可通过 Active Automatic HMI 来启用/禁用(仅适用于 TransferPacT Active Automatic 转换开关设备)。

如要成功使用通讯控制,应安装并激活至少一个 Modbus 模块。

注: 缺省情况下,通讯控制处于关闭状态。请按照下面的说明启用通讯控制。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?