“系统参数”子页

下表提供了系统参数子页的详细信息:

子页名称

子页功能

显示

系统参数

设置和操作页可导航至显示屏上的更多维护选项,单击系统参数,可设置标称值。

系统参数页可导航至更多参数选项

额定电压

额定电压系统参数的子页。

单击额定电压,可设置标称电压值。

导航并选择不同的额定电压:

  • 2 P:220 V、230 V、240 V、250 V

  • 3 P 和 4 P:380 V、400 V、415 V、440 V

确认操作

确认操作窗口用于确认额定电压,单击确定,可保存更改。

额定频率

额定频率系统参数的子页。

单击额定频率,可设置标称频率值。

导航并选择不同的额定频率:

  • 50 Hz

  • 60 Hz

确认操作

确认操作窗口用于确认额定频率,单击确定,可保存更改。

中性线位置

中性线位置系统参数的子页。

单击中性线位置,可设置中性线位置的标称值。

导航并选择不同的中性线位置:

  • A-B-C-N

  • N-A-B-C

确认操作

确认操作窗口用于确认中性线位置,单击确定,可保存更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?