Sur-fréquence

Champ

Description

Valeur par défaut

  • Transfert : 105 % de la fréquence nominale.

  • Retour : 101 % de la fréquence nominale.

Plage

  • La plage de détection de sur-fréquence pour une chute de tension (transfert) est comprise entre 101 et 120 % de la tension nominale.

  • La plage de détection de sur-fréquence pour une tension de retour (retour) est comprise entre 100 et 115 % de la tension nominale.

Réglable

Seuil de sur-fréquence réglable par pas de 0,5 %.

Différentiel

  • Différentiel par défaut entre transfert et retour : 0,5 % de la fréquence nominale.

Sur l’écran LCD

  • Si la règle de différentiel minimum (0,5 % de la valeur nominale par défaut) est rompue lors du transfert, la valeur de retour est modifiée (retour = transfert - 0,5 %) pour conserver la règle.

Sur Modbus

La valeur de transfert est toujours acceptée. Si la valeur de retour ne respecte pas l’écart minimal, elle est remplacée par la valeur (retour = transfert - 0,5 %).

Séquence d'événements

  • Lorsqu'un capteur détecte une fréquence inférieure à la fréquence de transfert définie pendant une période supérieure à la temporisation, il considère que la tension est hors plage.

  • Lorsque le capteur détecte une fréquence supérieure ou égale au point de retour, il considère que la fréquence est acceptable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?