Page d'accueil de l'écran LCD

Etiquette

Description

Fonction

1

ZZZVue générale

Nom de la page active

2

ZZZVue générale

Ouvre le menu ZZZVue générale pour vérifier les informations générales de l’ATSE.

3

Réglage & Action

Ouvre le menu Réglage & Action permettant d’effectuer la mise en service et les réglages.

4

Mesure

Ouvre le menu Mesure pour vérifier l'état de l'alimentation.

5

Statut

Ouvre le menu Statut pour vérifier l'état de l’ATSE et consulter les registres d'événements.

6

Icône d’heure

Permet d'afficher l’heure.

7

Heure

Heure à réinitialiser après une panne de courant.

8

Mode de transfert

Huit modes de contrôle :

  • Mode Auto (AT)

  • Mode Test

  • Mode Comm

  • Mode Volontaire

  • Mode Local

  • Mode Inhibition

  • Mode Forcer à Off

  • Mode Feu

  • Mode Poignée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?