Accessoires

Accessoires d'IHM externe

Les accessoires de l'IHM externe sont les suivants :

  • IHM externe pour IHM Active Automatic (TPCCIF04)

  • Câble d'IHM externe (TRV00810, TRV00820, TRV00830)

  • Capot IP 54 (TPCOTH37 / TPCOTH38)

Modules de fonction Contrôleur

Les options et pièces de rechange sont les suivantes :

  • Délestage et alerte de disponibilité (TPCDIO05)

  • Démarrage du générateur et alerte (TPCDIO17)

  • Inhibition du transfert et test à distance (TPCDIO07)

  • Contrôle à distance volontaire (TPCDIO08)

  • Protection incendie

    • Impulsion 24 VCC (TPCDIO10)

    • Constante 24 VCC (TPCDIO11)

    • Constante 230 VCA (TPCDIO13)

    • 1 contact sec (TPCDIO14)

  • Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC (TPCDIO15)

    • Port CC 24 V+ et 24 V-

    • RJ45

  • Modbus RTU (TPCCOM16)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?