Test diélectrique

Commutateur de test diélectrique

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Avant le test diélectrique, mettez le commutateur diélectrique en position Test pour mettre le contrôleur hors tension.
  • Après le test diélectrique, remettez le commutateur diélectrique en position Run pour mettre le contrôleur sous tension.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le commutateur diélectrique permet de déconnecter le contrôleur avant d'effectuer le test diélectrique et d'installer l'accessoire. Ces deux fonctions sont nécessaires pour déconnecter le commutateur diélectrique. La position de la flèche sur le commutateur indique si le contrôleur est déconnecté (Test) ou connecté (Run) pour effectuer le test diélectrique.

Procédez comme suit pour effectuer le test diélectrique :

  1. Insérez le tournevis et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mettre le commutateur en position Test.

  2. Effectuez le test diélectrique, une fois le commutateur diélectrique éjecté.

  3. Insérez le tournevis et faites tourner le commutateur diélectrique dans le sens des aiguilles d’une montre pour le mettre en position Run après l’essai diélectrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?