Description du statut selon la source sélectionnée

Application R-R

Si l'application R-R est sélectionnée, les voyants Source I et Source II ont deux statuts :

  • Allumé (OK)

  • Clignotant (hors plage)

État du voyant

Description du statut

Voyant allumé (sur les deux sources)

Source présente et dans la plage

L’écran indique OK et le voyant est allumé.

Voyant clignotant (sur la source N)

En cas de panne d'alimentation. L'écran affiche le statut de SI (hors plage) et le mode d'application actuel (inversement pour SII).

NOTE: en mode R-R, tant qu'une source est dans la plage, l'autre indicateur de source s'allume.

Application R-G

Si l'application R-G est sélectionnée, la source II ou I (celle qui se connecte au générateur) a trois statuts :

  • Allumé (OK)

  • Clignotant (hors plage)

  • Éteint si le signal de démarrage du générateur (accessoire TPCDIO17 nécessaire) n'est pas actif

État du voyant

Description du statut

Voyant éteint (sur la source A)

Voyant allumé (sur la source N)

Le signal de démarrage du générateur (par exemple, SII) n'est pas actif.

L’écran s’éteint.

Voyant clignotant (sur la source A et la source N)

Le signal de démarrage du générateur (SII, par exemple) est envoyé. Le générateur est en cours d'activation mais pas prêt.

L'écran affiche Hors portée.

Voyant allumé (sur les deux sources)

Voyant clignotant (sur les deux sources A)

Le générateur est en fonctionnement et dans la plage. La charge est sur SII.

L'écran affiche ON sur SI et ON sur SII.

Le tableau ci-dessous décrit les statuts et les occurrences :

Statut

Occurrences

OFF

Le statut est OFF, lorsque la source détectée est le générateur et que le signal de démarrage du générateur n'est pas envoyé.

OK

Le statut est OK, lorsque toutes les détections activées liées à cette source sont dans la plage.

Hors portée

Le statut est Hors portée, lorsque toute détection activée liée à cette source est hors plage.

Le nombre de valeurs possibles dépend du réglage de la source et du statut du transfert :

Si... Alors...
la source est une source Réseau Les deux valeurs possibles sont OK et Hors portée.
la source est une source Générateur Les trois valeurs possibles sont OK, Hors portée et OFF lorsque le signal de démarrage du générateur n'est pas envoyé. Il est Hors portée lorsque le générateur démarre ou lorsque la détection activée liée à ce dernier est hors plage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?