Page ZZZAperçu rapide

  1. Sélectionnez ZZZVue générale et appuyez sur OK pour ouvrir les sous-pages.

  2. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour atteindre chaque sous-page.

Le tableau ci-dessous décrit les sous-pages de ZZZVue générale :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Écran

Vue système

Affiche la vue d'ensemble du système :

  • Statut général de SI et SII.

  • Position du contact.

SI

Affiche le statut de la tension de SI :

  • Tension de phase en temps réel de SI.

  • Fréquence en temps réel de SI.

SII

Affiche le statut de l'alimentation de SII :

  • Tension de phase en temps réel de SII.

  • Fréquence en temps réel de SII.

Position du module

Pour afficher le statut de la position :

  • Le carré noir indique que les accessoires fonctionnent.

  • Le carré vide indique que les accessoires ne fonctionnent pas.

Date / heure

Cette sous-page affiche l’horloge du contrôleur.

NOTE: Réglez l’horloge après une longue coupure de courant. Utilisez 24 VCC pour conserver la précision de l’horloge.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?