Détections des raccordements incorrects du neutre

Champ

Description

Applications

  • Une alarme se déclenche lorsque cette fonction est activée, pour éviter un raccordement incorrect du câble neutre.

  • Lorsque cette fonction est activée et qu'un neutre incorrect est détecté, une alarme s’affiche sur l'IHM (uniquement dans l'IHM Active Automatic).

Valeur par défaut

Cette fonction peut être activée ou désactivée. Par défaut, elle est désactivée.

Critères de détection

Ne prenez en compte que la source d'alimentation normale et vérifiez le neutre en contrôlant Van, Vbn, Vcn, Vab, Vbc et Vca.

Exemple : Considérez le neutre comme incorrect lorsque la source d'alimentation nominale est 380 V. Pour un système 380 V, la tension de ligne doit être de 380 V et la tension de phase doit être de 220 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?