Transfert et retour de tension


  • Valeur de transfert de sur-tension : Au-dessus de cette valeur, la tension est hors plage et le transfert est lancé.

  • Valeur de retour de sur-tension : Le retour de la tension depuis la sur-fréquence est une condition nécessaire pour revenir à la situation normale.

  • Valeur de transfert de sous-tension : En dessous de cette valeur, la fréquence est hors plage et le transfert est lancé.

  • Valeur de retour de sous-tension : Le retour de la tension depuis la sous-tension est une condition nécessaire pour revenir à la situation normale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?