Sous-page Application

Le tableau ci-après décrit les sous-pages de Application :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Application

La page Réglage & Action permet d'accéder à d'autres options de maintenance dans l'écran. Cliquez sur Application pour définir le type de source, le seuil, les temporisations et les conditions de transfert.

Config. Sources

La page Config. Sources est une sous-page de Application.

Cliquez sur Config. Sources pour définir le type de source.

Sélectionnez un type de source et des priorités différents, puis cliquez sur Config. Sources pour définir le type de source :

  • SI Réseau’N’-SII Réseau’A’

  • SI Réseau’N’-SII Genset’A’

  • SI Genset’A’-SII Réseau’N’

  • SII Réseau’N’-SI Réseau’A’

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Config. Sources et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Conditions transf.

La page Conditions transf. est une sous-page de Application.

Cliquez sur Conditions transf. pour définir les conditions de transfert.

Alerte Séquence Ph.

La page Alerte Séquence Ph. est une sous-page de Conditions transf..

Sélectionnez Alerte Séquence Ph. pour définir les conditions d'alerte :

  • ON : activer la détection de la séquence de phases.

  • OFF : désactiver la détection de la séquence de phases.

NOTE:
  • Réglage IEC par défaut : On

  • Réglage GB par défaut : Off

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Alerte Séquence Ph. et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Alerte déséquilibre Ph.

La page Alerte déséquilibre Ph. est une sous-page de Conditions transf.

Sélectionnez Alerte déséquilibre Ph. pour définir les conditions d'alerte :

  • ON : activer la détection des déséquilibres de tension.

  • OFF : désactiver la détection des déséquilibres de tension.

NOTE: Le réglage par défaut est OFF.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Alerte déséquilibre Ph. et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Alerte connec. Neutre

La page Alerte connec. Neutre est une sous-page de Conditions transf.

Sélectionnez Alerte connec. Neutre pour définir les conditions d'alerte :

  • ON : activer la détection de neutre incorrect.

  • OFF : désactiver la détection de neutre incorrect.

NOTE:
  • Réglage IEC par défaut : ON

  • Réglage GB par défaut : OFF

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Alerte connec. Neutre et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Transfert U > Ue

La page Transfert U > Ue est une sous-page de Conditions transf.

Sélectionnez Transfert U > Ue pour définir les conditions :

  • ON : activer la détection de surtension.

  • OFF : désactiver la détection de surtension.

NOTE: Le réglage par défaut est OFF.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Transfert U > Ue et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Transf fréq. anormale

La page Transf fréq. anormale est une sous-page de Conditions transf

Sélectionnez Transf fréq. anormale pour définir les conditions :

  • ON : activer la détection des fréquence anormale.

  • OFF : désactiver la détection de fréquence anormale.

NOTE: Le réglage par défaut est OFF.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Transf fréq. anormale et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Alerte démar géné

La page Alerte démar géné est une sous-page de Conditions transf.

Sélectionnez Alerte démar géné pour définir les conditions :

  • ON : activer la détection de l'alerte d'échec de démarrage du générateur.

  • OFF : désactiver la détection de l'alerte d'échec de démarrage du générateur.

NOTE: Le réglage par défaut est OFF.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Alerte démar géné et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Perte du neutre

La page Perte du neutre est une sous-page de Conditions transf.

Sélectionnez Perte du neutre pour définir les conditions :

  • ON : activer la détection de transfert de perte du neutre.

  • OFF : désactiver la détection de transfert de perte du neutre.

NOTE: Le réglage par défaut est OFF.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Perte du neutre et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Modes de retour

La page Modes de retour est une sous-page de Application.

Sélectionnez Modes de retour pour définir les modes de transfert.

  • Retour auto

  • Pas de retour

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Modes de retour et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Réglages SI(N)

La page Réglages SI(N) est une sous-page de Application.

Sélectionnez Réglages SI(N) pour définir le seuil.

Transfert sous-tension

La page Transfert sous-tension est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Transfert sous-tension permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de transfert de sous-tension.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de transfert de sous-tension va de 70 à 95 % de la tension nominale par pas de 1 %.

  • La valeur par défaut est 85 %.

  • 3P/4P : 85 % Un (L-L)

  • 2P : 85 % Un (L-N)

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Transfert sous-tension et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Retour sous-tension

La page Retour sous-tension est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Sous-tension permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de retour de sous-tension.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de transfert de sous-fréquence va de 85 à 100 % de la tension nominale par pas de 1 %.

  • La valeur par défaut est 97 %.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Sous-tension et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Transfert sur-tension

La page Transfert sur-tension est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Surtension permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de transfert de surtension.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de transfert de sur-tension va de 105 à 135 % de la tension nominale par pas de 1 %.

  • La valeur par défaut est 110 %.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Surtension et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Retour sur-tension

La page Retour sur-tension est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Surtension permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de retour de surtension.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de retour de sur-tension va de 100 à 115 % de la tension nominale par pas de 1 %.

  • La valeur par défaut est 105 %.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Surtension et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Transfert sous-fréquence

La page Transfert sous-fréquence est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Sous-fréquence permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de transfert de sous-fréquence.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de transfert de sous-fréquence va de 80 % à 98 % de la fréquence nominale, par incréments de 0,5 %.

  • La valeur par défaut est 96%.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Sous-fréquence et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Retour sous-fréquence

La page Retour sous-fréquence est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Sous-fréquence permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de retour de sous-fréquence.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de retour de sous-fréquence va de 85 % à 100 % de la fréquence nominale, par incréments de 0,5 %.

  • La valeur par défaut est 97 %.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Sous-fréquence et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Transfert sur-fréquence

La page Transfert sur-fréquence est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Sur-fréquence permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de transfert de sur-fréquence.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de transfert de sur-fréquence va de 101 % à 120 % de la fréquence nominale, par incréments de 0,5 %.

  • La valeur par défaut est 102 %.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Sur-fréquence et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Retour sur-fréquence

La page Retour sur-fréquence est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Sur-fréquence permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le seuil de retour de sur-fréquence.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de retour de sur-fréquence va de 100 % à 115 % de la fréquence nominale, par incréments de 0,5 %.

  • La valeur par défaut est 101 %.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Sur-fréquence et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Taux déséquilibre Ph

La page Taux déséquilibre Ph est une sous-page de Réglages SI(N).

La page Taux déséquilibre Ph permet d'accéder à d'autres options de réglage à l'écran pour le taux de déséquilibre.

  • Le % et la valeur réelle sont affichés ensemble.

  • Le % peut être calculé alors que la valeur réelle change dynamiquement.

  • La plage de taux de déséquilibre de phase va de 2 à 30 %.

  • La valeur par défaut est Désactivé.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le

réglage de Taux déséquilibre Ph et de cliquer sur OK pour enregistrer

les modifications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?