Accesorios para el interruptor

Los accesorios para el interruptor son los siguientes:

  • Contactos auxiliares OF (cableados) (TPSAUX32, TPSAUX33, TPSAUX43, TPSAUX44, TPSAUX71, TPSAUX72)

  • Accesorios de conexión de alimentación

    • Conectores de acero (LV429242, LV429243)

    • Conectores de aluminio (LV429227, LV429228, LV429259, LV429260, TPSCON47, TPSCON48, TPSCON49, TPSCON50, TPSCON51, TPSCON52, TPSCON53, TPSCON54)

    • Conectores de cable desnudo (33640, 33641)

    • Adaptadores de conexión vertical (33642/LV833642SP, 33643/LV833643SP)

    • Extensiones de terminales rectas (LV429263, LV429264)

    • Extensiones de terminales con borde (LV429308, LV429309, TPSCON55, TPSCON56)

    • Espaciadores (LV431563, LV431564, TPSCON39,TPSCON40, TPSCON41, TPSCON68, 33622/LV833622SP, 33623/LV833623SP)

    • Barras de extensión de carga (TPSCON35, TPSCON36)

    • Terminales de compresión (LV429252, LV429253, LV429254, LV429256, LV429257, LV429258, LV429504, LV429505, LV429506, LV429507, TPSCON57, TPSCON58, TPSCON59, TPSCON60, TPSCON61, TPSCON62, TPSCON63, TPSCON64)

    • Adaptadores de terminal de cable (33644/LV833644SP, 33645/LV833645SP)

    • Bloque de distribución Linergy DP (LVS04033, LVS04034)

  • Accesorios de aislamiento

    • Separador de fases (TPSISO29, TPSISO65, TPSISO70)

    • Cubrebornes (TPSISO30, TPSISO31)

    • Cubrebornes largo (LV429518, TPSISO42)

    • Pantalla aislante (TPSISO66, TPSISO67)

  • Accesorios de supervisión

    • PowerTag (LV434021)

  • Kit de instalación bocabajo (TPSOTH73)

  • Palanca (TPSOTH69)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?