TPCDIO15: Extensión de bus y suministro auxiliar de 24 V CC

Cableado

Borne

NOTA:
  • TPCDIO15 solo se utiliza para TransferPacT Active Automatic.

  • Para obtener el mejor rendimiento, TPCDIO15 debe instalarse en la ranura situada más a la derecha de los bastidores 100, 160 y 1 A, y en la ranura superior de los bastidores 250, 630 y 800.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?