Modo de protección contra incendios

  • Orden de parada de emergencia para transferir el ATSE a la posición de apagado. El resto de modos de transferencia se cancelará excepto el forzado de apagado y el control de maneta. No debe haber retardo.

  • Una vez que desaparezca la señal, salga de la protección contra incendios.

  • Para ampliar esta función, se requieren los accesorios TPCDIO10, TPCDIO11, TPCDIO13 o TPCDIO14.

Aplicación

  • La señal de protección contra incendios puede transferir el ATSE a la posición de apagado cuando hay una emergencia de incendio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?