Página Vista rápida

  1. Seleccione Vista rápida y pulse el botón OK para abrir las subpáginas correspondientes.

  2. Pulse los botones Arriba y Abajo para desplazarse hasta cada subpágina.

La siguiente tabla proporciona detalles acerca de las subpáginas de Vista rápida:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Vista general del sistema

Para mostrar la descripción general del sistema:

  • Estado general de SI y SII.

  • Posición de contacto.

SI

Para mostrar el estado de tensión de SI:

  • Tensión de fase en tiempo real de SI.

  • Frecuencia en tiempo real de SI.

SII

Para mostrar el estado de alimentación de SII:

  • Tensión de fase en tiempo real de SII.

  • Frecuencia en tiempo real de SII.

Ranuras

Para mostrar el estado de las ranuras:

  • El cuadro negro indica que los accesorios están en funcionamiento.

  • El cuadro vacío indica que los accesorios no están en funcionamiento.

Fecha/hora

Esta subpágina permite mostrar el temporizador en el controlador.

NOTA: Calibre el temporizador después de una interrupción prolongada de la alimentación. Use CC de 24 V para mantener la precisión del temporizador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?