Descripción general

Existen dos tipos de alarmas para ATSE y RSTE:

  • Alarma

  • Advertencia

Tipo de alarma

Descripción

Alarma

Indica que el controlador ha detectado un error crítico o un error del mecanismo del conmutador. No realice el funcionamiento manual cuando el ATSE esté en estado de alarma. Póngase en contacto primero con el servicio local o compruebe la causa raíz según Mensaje de alarma para borrar y confirmar la alarma.

Advertencia

Indica que se ha realizado una prueba con resultados insatisfactorios, el inicio del grupo electrógeno o un error detectado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?