Funcionamiento con red eléctrica y generador

  1. Detecte la contingencia de fuente normal (red eléctrica).
  2. Emita la señal de inicio del grupo electrógeno cuando la fuente normal esté fuera de tolerancia.
  3. Transfiera la carga para sustituir la fuente (generador) cuando el generador esté listo.
  4. Vuelva a realizar la transferencia a una fuente alternativa normal cuando se haya recuperado siempre que se haya configurado el modo de retorno automático.
  5. Envíe la señal de enfriamiento del grupo electrógeno después de una retransferencia a la fuente normal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?