Precauciones de cableado

Lea detenidamente las precauciones siguientes antes de realizar los procedimientos de esta guía.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Apague el equipo antes de trabajar con él.
  • Utilice solo la tensión especificada al utilizar este equipo y cualquier producto asociado.
  • Los circuitos de la líneas de suministro deben estar cableados y protegidos conforme a las normativas locales y nacionales.
  • Preste atención a los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para comprobar que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente el calibre de cableado que se especifica con el equipo y cumpla con los requisitos de terminación de conductores especificados.
  • Apriete las conexiones de la línea de alimentación según los valores de par especificados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Enrute siempre el cableado de comunicación por separado del cableado de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?