Subpáginas de Aplicación

En la tabla siguiente se incluyen los detalles de las subpáginas Aplicación:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Aplicación

La página Configuración y operación permite acceder a otras opciones de mantenimiento de la pantalla. Haga clic en Aplicación para configurar el tipo de fuente, el umbral, las temporizaciones y las condiciones de transferencia.

Configuración de origen

Configuración de fuente es una subpágina de Aplicación.

Haga clic en Configuración de origen para establecer el tipo de origen.

Seleccione un tipo y prioridades de fuente diferentes y haga clic en Configuración de fuente para configurar el tipo de fuente.

  • SI Red(N)-SII Red(A)

  • SI-Red(N)-SII Grupo electrógeno(A)

  • SI Grupo electrógeno(A)-SII Red(N)

  • SII Red(N)-SI Red(A)

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Configuración de origen. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Condiciones de transferencia

Condiciones de transferencia es una subpágina de Aplicación.

Haga clic en Condiciones de transferencia para establecer las condiciones.

Advertencia de secuencia de fase

Advertencia de secuencia de fase es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione Advertencia de secuencia de fase para configurar las condiciones de advertencia:

  • ON: active la detección de secuencia de fase.

  • OFF: desactive la detección de secuencia de fasee.

NOTA:
  • Valor predeterminado de IEC: On

  • Valor predeterminado de GB: Desactivado

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Advertencia de secuencia de fase. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Advertencia UNB de tensión

Advertencia UNB de tensión es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione Advertencia UNB de tensión para configurar las condiciones de advertencia:

  • ON: active la detección de desequilibrio de tensión.

  • OFF: desactive la detección de desequilibrio de tensión.

NOTA: El ajuste predeterminado se muestra como deshabilitado.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Advertencia UNB de tensión. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Advertencia N incorrecta

Advertencia N incorrecta es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione Advertencia N incorrecta para configurar las condiciones de advertencia:

  • ON: active la detección incorrecta del neutro.

  • OFF: desactive la detección incorrecta del neutro.

NOTA:
  • Valor predeterminado de IEC: On

  • Valor predeterminado de GB: Desactivado

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Advertencia N incorrecta. Haga clic en OK para guardar los cambios.

U > transferencia Ue

U > transferencia Ue es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione U > transferencia Ue para establecer las condiciones:

  • ON: active la detección de sobretensión.

  • OFF: desactive la detección de sobretensión.

NOTA: El ajuste predeterminado se muestra como deshabilitado.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar U > transferencia Ue. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Trans. FRQ anómala

Trans. FRQ anómala es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione Trans. FRQ anómala para establecer las condiciones:

  • ON: active la detección de frecuencias anómalas.

  • OFF: desactive la detección de frecuencias anómalas.

NOTA: El ajuste predeterminado se muestra como deshabilitado.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Trans. FRQ anómala. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Alerta de fallo de arranque gen.

Alerta de fallo de arranque gen. es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione Alerta de fallo de arranque gen. para establecer las condiciones:

  • ON: active la detección de advertencia de fallo de arranque del grupo electrógeno.

  • OFF: desactive la detección de advertencia de fallo de arranque de grupo electrógeno.

NOTA: El ajuste predeterminado se muestra como deshabilitado.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Alerta de fallo de arranque gen. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Pérdida neutro

Pérdida neutro es una subpágina de Condiciones de transferencia.

Seleccione Pérdida neutro para establecer las condiciones:

  • ON: active la detección de transferencia de pérdida de neutro.

  • OFF: desactive la detección de transferencia de pérdida de neutro.

NOTA: El ajuste predeterminado se muestra como deshabilitado.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Pérdida neutro. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Modos de retorno

Modos de retorno es una subpágina de Aplicación.

Seleccione Modos de retorno para configurar los modos de transferencia.

  • Retorno automático

  • Sin retorno

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Modos de retorno. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Regulaciones SI(N)

Regulaciones SI(N) es una subpágina de Aplicación.

Seleccione Regulaciones SI(N) para definir el umbral.

Caída por subtensión

Caída por subtensión es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Subtensión permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de caída por subtensión.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de caída por subtensión admisible es del 70 al 95 % de la tensión nominal, con incrementos de un 1 %.

  • El valor predeterminado es 85 %

  • 3P/4P: 85 % Un (L-L)

  • 2P: 85 % Un (L-N)

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Subtensión. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retorno por subtensión

Retorno por subtensión es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Subtensión permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de retorno por subtensión.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de caída por subfrecuencia admisible es del 85 al 100 % de la tensión nominal, con incrementos de un 1 %.

  • El valor predeterminado es 90 %.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Subtensión. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Caída por sobretensión

Caída por sobretensión es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Sobretensión permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de caída por sobretensión.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de caída por sobretensión admisible es del 105 al 135 % de la tensión nominal, con incrementos de un 1 %.

  • El valor predeterminado es 110 %.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Sobretensión. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retorno por sobretensión

Retorno por sobretensión es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Sobretensión permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de retorno por sobretensión.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de retorno por sobretensión admisible es del 100 al 115 % de la tensión nominal, con incrementos de un 1 %.

  • El valor predeterminado es 105 %.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Sobretensión. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Caída por subfrecuencia

Caída por subfrecuencia es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Subfrecuencia permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de caída por subfrecuencia.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de caída por subfrecuencia puede ser del 80 % al 98 % de la frecuencia nominal con incrementos del 0,5 %.

  • El valor predeterminado es 96%.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Subfrecuencia. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retorno por subfrecuencia

Retorno por subfrecuencia es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Subfrecuencia permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de retorno por subfrecuencia.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de retorno por subfrecuencia puede ser 85 al 100 % de la frecuencia nominal, con incrementos de un 0,5 %.

  • El valor predeterminado es 97%.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Subfrecuencia. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Caída por sobrefrecuencia

Caída por sobrefrecuencia es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Sobrefrecuencia permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de caída por sobrefrecuencia.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de caída por sobrefrecuencia admisible es del 101 al 120 % de la tensión nominal, con incrementos de un 0,5 %.

  • El valor predeterminado es 102%.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Sobrefrecuencia. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retorno por sobrefrecuencia

Retorno por sobrefrecuencia es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Sobrefrecuencia permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla para el umbral de retorno por sobrefrecuencia.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de retorno por subfrecuencia admisible es del 100 al 115 % de la tensión nominal, con incrementos de un 0,5 %.

  • El valor predeterminado es 101%.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar Sobrefrecuencia. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Tasa de desequilibrio

Tasa de desequilibrio es una subpágina de Puntos de ajuste SI(N).

La página Tasa de desequilibrio permite acceder a más opciones de puntos de ajuste en la pantalla de la tasa de desequilibrio.

  • El porcentaje y el valor real se muestran juntos.

  • El porcentaje puede ajustarse, mientras que el valor real cambia de manera dinámica.

  • El rango de tasa de desequilibrio es del 2 al 30 %.

  • El valor predeterminado es Deshabilitado.

Confirmar operación

Confirmar operación sirve para confirmar

Tasa de desequilibrio. Haga clic en OK para guardar

los cambios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?