Subpáginas de Temporizaciones

En la tabla siguiente, se proporcionan los detalles de las subpáginas de Temporizaciones:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Retardo de tiempo

La página Configuración y operación permite acceder a otras opciones de mantenimiento en la pantalla. Haga clic en Temporizaciones para establecer el retardo de los tiempos de transferencia para diferentes aplicaciones.

Retardo de transferencia

Temporización de transferencia es una subpágina de Temporizaciones.

Haga clic en Retardo de transferencia para establecer el retardo de transferencia y, a continuación, haga clic en OK.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurarlo. El intervalo de tiempo de transferencia es de 0 a 1800 s, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 0 s.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de transferencia. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retardo de retransferencia

Temporización de retransferencia es una subpágina de Temporizaciones.

Haga clic en Retardo de retransferencia para establecer el retardo de retransferencia y, a continuación, haga clic en OK.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurarlo. El rango del tiempo de retransferencia es de 0 a 3600 s, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 0 s.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de retransferencia. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retardo de apagado central

Temporización de posición OFF es una subpágina de Temporizaciones.

Haga clic en Retardo de apagado central para configurar el retardo de apagado central y, a continuación, haga clic en OK.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurarlo. El intervalo de retardo de posición OFF es de 0 a 30 s, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 0 s.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de apagado central. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retardo de desconexión de carga

Temporización de desconexión de carga es una subpágina de Temporizaciones.

Haga clic en Retardo de desconexión de carga para establecer el retardo de reducción de carga y, a continuación, haga clic en OK.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurar el valor.

  • El intervalo de retardo de deslastrado es de 0 a 15, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 0 s.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de desconexión de carga. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retardo de arranque del grupo electrógeno

Temporización de arranque del generador es una subpágina de Temporizaciones.

Haga clic en Retardo de arranque del grupo electrógeno para establecer el retardo del grupo electrógeno y, a continuación, haga clic en OK.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurarlo. El intervalo de tiempo de arranque del grupo electrógeno es de 0 a 120 s, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 0 s.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de arranque del grupo electrógeno. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno

Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno es una subpágina de Retardos de tiempo.

Haga clic en Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno para configurar el retardo de enfriamiento del grupo electrógeno y, a continuación, haga clic en OK.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurarlo. El intervalo del retardo de enfriamiento del grupo electrógeno es de 0 a 3600 s, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 60 s.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Retardo de fallo del grupo electrógeno

Retardo de fallo del grupo electrógeno es una subpágina de Retardos de tiempo.

Haga clic en Retardo de fallo del grupo electrógeno para establecer el retardo de la alarma de preparación del grupo electrógeno y, a continuación, haga clic en OK.

  • El retardo de falla del grupo electrógeno es de 0 a 300 s. El valor predeterminado es 300 s.

  • Use las teclas arriba o abajo para configurarlo.

  • El intervalo de la alarma de preparación del grupo electrógeno es de 0 a 15 s, con incrementos de 1 s.

  • El valor predeterminado es 0 s.

NOTA: Esta función de alarma de preparación del grupo electrógeno puede desactivarse.

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Retardo de fallo del grupo electrógeno. Haga clic en OK para guardar los cambios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?