Gama maestra de la serie PacT

Prepare su instalación para el futuro con la serie PacT de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la serie Pact incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfrute de un sólido rendimiento con la serie Pact en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?