Modo automático

El ATSE funciona normalmente en modo de control automático. El controlador supervisa los valores en tiempo real de ambas fuentes. Cuando se produce una contingencia en la fuente, la acción de transferencia se activará para mantener la continuidad de la alimentación en la fuente crítica.

El modo automático es compatible con las aplicaciones U-G o U-U.

NOTA: La transferencia automática no se activará si la acción de transferencia daña el sistema de conducción (por ejemplo, ambas fuentes están fuera de rango o el TSE se niega a transferir).

Existen dos tipos de modo de control automático:

  • Retorno automático

  • Sin retorno

Denominación

Condición de permanencia en A situación de retorno

Definición de la fuente de alimentación

N disponible

A disponible

N disponible

A no disponible

Retorno automático

Conmutar a N

Conmutar a N

Sin retorno

Permanecer en A

Conmutar a N

Retorno automático

La función de retorno automático presenta dos modos:

  • Cuando la tensión en la fuente N excede el umbral (sobretensión, subtensión, sobrefrecuencia, subfrecuencia) o no existe, el ATSE es transferido a la fuente A.

  • Cuando la tensión en la fuente N se encuentra dentro del rango del umbral, el ATSE es transferido a la fuente N.

El proceso de transferencia puede controlarse por retardo.

Proceso de transferencia para aplicaciones de U-U de retorno automático

Símbolos

Descripción

Un

Fuente I

Ua

Fuente II

On

Cierre de contacto en la fuente N

Oa

Cierre de contacto en la fuente A

Carga

Estado de carga

T2

Retardo de transferencia

T8

Retardo de deslastrado

T4

Retardo de posición de apagado central

T6

Retardo de retransferencia

Tecla

O: OFF (circuito abierto)

I: ON (circuito cerrado)

: Sin alimentación

Lógica de transferencia para aplicaciones de U-U de retorno automático

T2 se restablecerá si N queda disponible o A no está disponible.

  • T2 se restablecerá si N no está disponible.

  • T6 se restablecerá si N no está disponible.

  • Durante T6, si A no está disponible, se seguirá contando T6 si el tiempo restante de T6 es inferior a T2. De lo contrario, pasará a T2.

  • Principios de retransferencia: cuando la fuente A no presenta ningún problema, la retransferencia pasa a T6; cuando la fuente A tiene algún problema y la fuente A es la red eléctrica, la retransferencia pasa a T2. Si la fuente A es un grupo electrógeno y tiene algún problema, el retardo de retransferencia es 0.

Proceso de transferencia para aplicaciones U-G

Símbolos

Descripción

Un

Fuente I

Ua

Fuente II

On

Cierre de contacto en la fuente N

Oa

Cierre de contacto en la fuente A

Carga

Estado de carga

T7

Temporización de inicio del grupo electrógeno

T2

Retardo de transferencia

T8

Retardo de deslastrado

T4

Retardo de posición de apagado central

T6

Retardo de retransferencia

T9

Tempo. Enfriamiento Generador

Tecla

O: OFF (circuito abierto)

I: ON (circuito cerrado)

: Sin alimentación

Lógica de transferencia para aplicaciones U-G

  • T2 se restablecerá si N no está disponible.

  • Si se deshabilita la advertencia de fallo de inicio de grupo electrógeno, no se contará T10.

  • Toda la transferencia se cancelará si N queda disponible durante T7.

  • T2 se restablecerá si N no está disponible.

  • T6 se restablecerá si N no está disponible.

  • Durante T6, si A no está disponible, se seguirá contando T6 si el tiempo restante de T6 es inferior a T2. De lo contrario, pasará a T2.

Sin retorno

En el modo sin retorno, después de una transferencia automática para sustitución, el ATSE se conectará a la fuente alternativa hasta que:

  • Se emite una orden externa para la transferencia de vuelta a la fuente N.

  • La fuente alternativa está fuera de rango. En tal caso, el controlador ATSE volverá a transferirse a la fuente N para mantener la disponibilidad de la alimentación.

Cuando se produce un corte de alimentación normal, esta se apagará una sola vez.

Proceso de transferencia de tipo sin retorno para aplicaciones U-U

Símbolos

Descripción

Un

Fuente I

Ua

Fuente II

On

Cierre de contacto en la fuente N

Oa

Cierre de contacto en la fuente A

Carga

Estado de carga

T2

Retardo de transferencia

T8

Retardo de deslastrado

T4

Retardo de posición de apagado central

Tecla

O: OFF (circuito abierto)

I: ON (circuito cerrado)

: Sin alimentación

Lógica de tipo sin retorno para aplicaciones U-U

T2 se restablecerá si N queda disponible o A no está disponible.

T2 se restablecerá si N no está disponible.

Proceso de transferencia de tipo sin retorno para aplicaciones U-G

Símbolos

Descripción

Un

Fuente I

Ua

Fuente II

On

Cierre de contacto en la fuente N

Oa

Cierre de contacto en la fuente A

Carga

Estado de carga

T7

Temporización de inicio del grupo electrógeno

T2

Retardo de transferencia

T8

Retardo de deslastrado

T4

Retardo de posición de apagado central

T9

Tempo. Enfriamiento Generador

Tecla

O: OFF (circuito abierto)

I: ON (circuito cerrado)

: Sin alimentación

Lógica de tipo sin retorno para aplicaciones U-G

  • T2 se restablecerá si N queda disponible o A no está disponible.

  • Si se deshabilita la advertencia de fallo de inicio de grupo electrógeno, no se contará T10.

T2 se restablecerá si N no está disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?