藉由通讯切换
切换逻辑概述
藉由通讯的切换支持以下四个命令:
-
藉由通讯切换至正常电源
-
藉由通讯切换至备用电源
-
藉由通讯切换至 OFF
-
藉由通讯切换至退出
命令通过 PC - Modbus 发送。藉由通讯切换至 N/A 等同于切换结果的自发切换模式。藉由通讯切换至 OFF 相当于本地控制模式下的本地控制关闭,但不同于强制关闭模式。ATSE 将在接收到命令后,在无任何时间延迟的情况下切换至 OFF。
在安装有多个 Modbus 模块的情况下,ATSE 将仅对先发送命令的模块做出响应。在第一个模块发送退出命令之前,将不会对其他模块发出的任何命令做出响应。
退出通讯控制模式
退出通讯控制模式的方法有三种:
-
Modbus 主站设备向安装在 ATSE 上的活动 Modbus 模块发送退出命令。
-
从 Active Automatic HMI 关闭藉由通讯的切换。
-
活动的 Modbus 模块随后便处于离线状态。
“藉由通讯切换至 A”的切换逻辑(U-U 应用)
T11 是内部固定时间延迟。
“藉由通讯切换至 N”的切换逻辑(U-U 应用)
T11 是内部固定时间延迟。
“藉由通讯切换至 A”的切换逻辑(U-G 应用)
T11 是内部固定时间延迟。
“藉由通讯切换至 N”的切换逻辑(U-G 应用)
T11 是内部固定时间延迟。
“藉由通讯切换至 OFF”的切换逻辑
藉由通讯切换至 OFF 相当于本地控制模式下的本地控制关闭,但不同于强制关闭模式。ATSE 将在接收到命令后,在无任何时间延迟的情况下切换至 OFF。有关更多详细信息,请参阅 本地控制模式。