Alarma

Cuando se dispara una alarma, se ignorarán todas las demás alarmas y el LED de alarma estará siempre encendido hasta que se confirme la alarma.

NOTA: Modbus proporcionará las otras alarmas de manera continua.

A continuación se indican los métodos para borrar/confirmar alarmas:

  • Para TransferPacT Remote, cancele la alarma restableciendo el RTSE in situ.

  • En el caso de la HMI Automatic, coloque el conmutador dieléctrico en la posición TEST y, a continuación, vuelva a ponerlo en RUN para reiniciar el controlador a fin de borrar/confirmar la alarma.

  • En el caso de la HMI Active Automatic, cuando se activa una alarma, la HMI mostrará una pantalla de alarma emergente. Se mostrará el icono en la página para indicar que hay una alarma activa.

Siga el procedimiento indicado a continuación para comprobar y borrar la alarma en Active Automatic:

  1. Seleccione la página Configuración y operación y pulse OK.

  2. Introduzca la contraseña para abrir la página Configuración y operación.

  3. Seleccione la subpágina Operaciones.

  4. Pulse el botón hacia abajo y seleccione Reconocimiento de alarma.

  5. Haga clic en OK en la pantalla.

NOTA: Se requiere una contraseña para abrir la página Configuración y operación.

Mensaje de alarma

Código de alarma

Alarma Mensaje

Pantalla LCD

1

Alarma de posición: error de transferencia a A

Transferencia a A fallida

2

Alarma de posición: error de transferencia a N

Transferencia a N fallida

3

Alarma de posición: error de transferencia a OFF

Transferencia a OFF fallida

4

Alarma de posición: transferencia a posición no válida

Posición inválida

5

Alarma de posición: error interno

Error interno

6

Alarma de posición: posición inesperada

Posición inesperada

10

Error de rotación de fase de fuente I

Rotación de fase SI

11

Error de rotación de fase de fuente II

Rotación de fase SII

12

Alarma RS de dispositivo incompatible

RS de dispositivo incompatible

Alarma de posición: error de transferencia a A

  • Código de evento: 1

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitar siempre.

  • Descripción: Cuando el TSE no puede transferir a sustitución, se generará una alarma.

  • Causa: Pila de mecanismo o fallo de los componentes electrónicos.

  • Diagnóstico y reparación: Póngase en contacto con el servicio local.

Alarma de posición: error de transferencia a N

  • Código de evento: 2.

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitar siempre.

  • Descripción: Cuando el TSE no puede transferir a normal, se generará una alarma.

  • Causa: Pila de mecanismo o fallo de los componentes electrónicos.

  • Diagnóstico y reparación: Póngase en contacto con el servicio local.

Alarma de posición: error de transferencia a OFF

  • Código de evento: 3.

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitar siempre.

  • Descripción: Cuando el TSE no puede transferir a la posición OFF, se generará una alarma.

  • Causa: Pila de mecanismo o fallo de los componentes electrónicos.

  • Diagnóstico y reparación: Póngase en contacto con el servicio local.

    .

Alarma de posición: transferencia a posición no válida

  • Código de evento: 4.

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitar siempre.

  • Descripción: Cuando se transfiere el TSE a con frecuencia, se genera una alarma.

  • Causa: Funcionamiento inesperado o fallo del controlador.

  • Diagnóstico y reparación: Póngase en contacto con el servicio local.

    .

Alarma de posición: Error interno

  • Código de evento: 5

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitar siempre.

  • Descripción: Cuando el TSE no puede transferir a la posición OFF, se generará una alarma.

  • Causa: Pila de mecanismo o fallo de los componentes electrónicos.

  • Diagnóstico y reparación: Póngase en contacto con el servicio local.

    .

Alarma de posición: posición inesperada

  • Código de evento: 6

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitar siempre.

  • Descripción: Cuando el microconmutador está cerrado, el TSE puede producir un cortocircuito de dos fuentes. Se generará una alarma.

  • Causa: Problema de soldadura de fallo del microconmutador.

  • Diagnóstico y reparación: Póngase en contacto con el servicio local.

Fallo de rotación de fases de fuente I o II

  • Código de evento: 10,11.

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Habilitado (deshabilitado en el mercado chino)

  • Descripción: Cuando hay una rotación de fases como, por ejemplo, la de A-B-C a C-B-A, se generará una alarma si esta función está activada.

  • Causa: Instalación incorrecta al conectar por primera vez el circuito principal o modificar las conexiones principales.

  • Diagnóstico y reparación: Compruebe la secuencia de fases del circuito principal o póngase en contacto con el servicio local.

Alarma RS de dispositivo incompatible

  • Código de evento: 12.

  • Tipo de evento: Alarma.

  • Predeterminado: Siempre habilitado.

  • Descripción: Si se conecta un conmutador rotativo a un bastidor 250, 630 u 800 TSE con una tensión de funcionamiento de 208-250 V, saltará una alarma.

  • Causa: El conmutador rotativo no es compatible con el bastidor 250, 630 u 800 TSE con una tensión de funcionamiento de 208-250 V.

  • Diagnóstico y reparación: Extraiga el conmutador rotativo si está conectado o póngase en contacto con el servicio local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?