Alarme

Lorsqu’une alarme est déclenchée, elle ignore toutes les autres alarmes et le voyant d’alarme doit rester allumé jusqu’à ce que l'alarme soit acquittée.

NOTE: Le Modbus fournit les autres alarmes en continu.

Les méthodes suivantes permettent d'effacer/acquitter les alarmes :

  • Pour TransferPacT Remote, annulez l'alarme en réinitialisant RTSE sur le site.

  • Pour l'IHM Automatic, mettez le commutateur diélectrique en position TEST, puis de nouveau en position RUN pour redémarrer le contrôleur et effacer/acquitter ainsi l'alarme.

  • Pour l'IHM Active Automatic, lorsqu'une alarme est déclenchée, l'IHM affiche l'écran d'alarme. Une icône s’affiche sur la page pour indiquer qu’une alarme est active.

Procédez comme suit pour vérifier et effacer l’alarme sur Active Automatic :

  1. Sélectionnez la page Réglage & Action et appuyez sur OK.

  2. Saisissez le mot de passe pour ouvrir la page Réglage & Action.

  3. Sélectionnez la sous-page Actions.

  4. Appuyez sur le bouton Bas et sélectionnez Alarme acquittée.

  5. Cliquez sur OK à l'écran.

NOTE: Un mot de passe est requis pour ouvrir la page Réglage & Action.

Message d'alarme

Code d'alarme

Message d’alarme

Écran LCD

1

Alarme de position : erreur du transfert vers A

Transfert vers A en échec

2

Alarme de position : erreur du transfert vers N

Transfert vers N en échec

3

Alarme de position : erreur du transfert vers OFF

Transfert vers Off en échec

4

Alarme de position : transfert vers une position invalide

Position invalide

5

Alarme de position : Erreur interne

Erreur interne

6

Alarme de position : position inattendue

Position inattendue

10

Erreur de rotation des phases de la source I

Rotation phase SI

11

Erreur de rotation des phases de la source II

Rotation phase SII

12

Alarme RS d'équipement non pris en charge

RS d'équipement non pris en charge

Alarme de position : Erreur de transfert vers A

  • Code d'événement : 1

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Lorsque le TSE ne peut pas effectuer de transfert vers le remplacement, une alarme est déclenchée.

  • Cause : Pile du mécanisme ou défaillance de composants électroniques.

  • Diagnostic et réparation : Contactez le service après-vente.

Alarme de position : Erreur de transfert vers N

  • Code d'événement : 2.

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Lorsque le TSE ne peut pas effectuer de transfert vers la source normale, une alarme est déclenchée.

  • Cause : Pile du mécanisme ou défaillance de composants électroniques.

  • Diagnostic et réparation : Contactez le service après-vente.

Alarme de position : Erreur de transfert vers Off

  • Code d'événement : 3.

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Lorsque le TSE ne peut pas passer en position Off, une alarme est déclenchée.

  • Cause : Pile du mécanisme ou défaillance de composants électroniques.

  • Diagnostic et réparation : Contactez le service après-vente.

    .

Alarme de position : Transfert vers une position invalide

  • Code d'événement : 4.

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Lorsque le TSE effectue des transferts fréquents, une alarme est déclenchée.

  • Cause : Défaillance inattendue du contrôleur ou du fonctionnement.

  • Diagnostic et réparation : Contactez le service après-vente.

    .

Alarme de position : Erreur interne

  • Code d'événement : 5

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Lorsque le TSE ne parvient pas à passer en position Off, une alarme est déclenchée.

  • Cause : Pile du mécanisme ou défaillance de composants électroniques.

  • Diagnostic et réparation : Contactez le service après-vente.

    .

Alarme de position : Position inattendue

  • Code d'événement : 6

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Lorsque le micro-interrupteur est fermé, le TSE peut provoquer un court-circuit des deux sources. Une alarme est générée.

  • Cause : Problème de soudure ou défaillance du micro-interrupteur.

  • Diagnostic et réparation : Contactez le service après-vente.

Échec de rotation des phases de la source I ou II

  • Code d'événement : 10, 11.

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Activé (désactivé sur le marché chinois)

  • Description : Lorsqu'il y a rotation des phases, par exemple de A-B-C à C-B-A, une alarme est déclenchée si cette fonction est activée.

  • Cause : Installation incorrecte lors de la première connexion du circuit principal ou réforme des connexions principales.

  • Diagnostic et réparation : Vérifiez deux fois l'ordre des phases du circuit principal ou contactez le service après-vente.

Alarme RS d'équipement non pris en charge

  • Code d'événement : 12.

  • Type d'événement : Alarme.

  • Par défaut : Toujours activé.

  • Description : Si un commutateur rotatif est connecté à un châssis TSE 250, 630 ou 800 avec une tension de fonctionnement de 208 à 250 V, une alarme est déclenchée.

  • Cause : Le commutateur rotatif n'est pas pris en charge sur les châssis TSE 250, 630 et 800 avec une tension de fonctionnement comprise entre 208 et 250 V.

  • Diagnostic et réparation : Retirez le commutateur rotatif s'il est connecté ou contactez le service après-vente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?