Prueba dieléctrica

Conmutador de prueba dieléctrica

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Antes de la prueba dieléctrica, coloque el conmutador dieléctrico en la posición de prueba para apagar el controlador.
  • Después de la prueba dieléctrica, vuelva a colocar el conmutador dieléctrico en la posición de ejecutar para encender el controlador.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

El conmutador dieléctrico del controlador se utiliza para desconectar el controlador antes de realizar la prueba dieléctrica e instalar el accesorio. Ambas funciones son necesarias para desconectar el conmutador dieléctrico. La posición de la flecha del conmutador indica si el controlador está desconectado (Prueba) o conectado (Ejecutar) para realizar la prueba dieléctrica.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para la prueba dieléctrica:

  1. Inserte el destornillador y gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para colocarlo en la posición Test.

  2. Realice la prueba dieléctrica una vez que se haya expulsado el conmutador dieléctrico.

  3. Inserte el destornillador y gire el conmutador dieléctrico en el sentido de las agujas del reloj para colocarlo en la posición Run después de la prueba dieléctrica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?