Registre des événements

L’ATSE TransferPacT peut enregistrer jusqu'à 99 événements du registre des événements. S'il dépasse cette limite, les plus récents remplacent les plus anciens. La limite du registre d'événements sur l’écran LCD et sur Modbus est la suivante :

  • L'écran LCD n’affiche que les 20 derniers événements.

  • Modbus affiche tous les événements.

Procédez comme suit pour consulter les registres d'événements :

  1. Sélectionnez la page Statut dans la page d'accueil et appuyez sur le bouton OK.

  2. Sélectionnez l'option Registre événemts et appuyez sur le bouton OK.

  3. Sélectionnez SI retour à la normale.

  4. Appuyez sur le bouton OK pour consulter le registre d'événements sélectionné.

Description de la page Registre d’événemts

Libellé

Description

1

Heure des événements.

NOTE: Sans étalonnage de l’heure ou sans alimentation externe 24 VCC, après un arrêt prolongé du contrôleur, l’heure affichée peut être incorrecte.

2

Statut de la source pendant les événements.

3

Code des événements.

4

Mode de transfert pendant les événements.

NOTE: Les registres d’événements ne peuvent pas être réinitialisés.

Liste des registres d’événements

Code d'événement

Écran LCD

1

Alarme de position : Transfert vers A en échec

2

Alarme de position : Transfert vers N en échec

3

Alarme de position : Transfert vers OFF en échec

4

Alarme de position : Transfert vers une position non valide

5

Alarme de position : Erreur interne

6

Alarme de position : Position inattendue

10

Erreur de rotation de phase SI

11

Erreur de rotation de phase SII

12

Alarme RS d'équipement non pris en charge

30

Générateur non valide

31

Générateur démarrer échec

40

Échec test en charge

41

Échec test hors charge

42

Test en charge réussi

43

Test hors charge réussi

50

Alerte de déséquilibre sur SI

51

Alerte de déséquilibre sur SII

52

Alerte de position incorrecte du neutre sur SI

53

Alerte de position incorrecte du neutre sur SII

54

Alerte de perte de neutre sur SI

55

Alerte de perte de neutre sur SII

70

Sous-tension sur SI

71

Sous-tension sur SII

72

Sur-tension sur SI

73

Sur-tension sur SII

74

Absence tension sur SI

75

Absence tension sur SII

76

Sous-fréquence sur SI

77

Sous-fréquence sur SII

78

Sur-fréquence sur SI

79

Sur-fréquence sur SII

80

Retour à la normale sur SI

81

Retour à la normale sur SII

100

Tension SI supérieure à 500 V

101

Tension SII supérieure à 500 V

120

Transfert de N à A

121

Transfert de A à N

122

Transfert de N à O

123

Transfert de A à O

124

Transfert de O à N

125

Transfert de O à A

140

Sortie de délestage

141

Démarrage du générateur

142

Arrêt du générateur

143

Démarrage sortie d'alarme

144

Arrêt sortie d'alarme

145

Forcer à OFF

146

Démarrage Feu

147

Arrêt Feu

148

Entrer en mode Inhibition

149

Test en charge

150

Test hors charge

151

Volontaire vers N

152

Volontaire vers A

153

Quitter le transfert Comm

154

Transfert Comm vers N

155

Transfert Comm vers A

156

Transfert Comm vers OFF

200

Mode de fonctionnement modifié

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?