Descripción del estado basada en la selección de fuente

Aplicación U-U

Si se selecciona la aplicación U-U, tanto el indicador de fuente I como el indicador de fuente II (LED) presentarán dos estados:

  • Encendido (correcto)

  • Parpadeo (fuera de rango)

Indicación LED

Descripción del estado

Indicador LED encendido (en ambas fuentes)

Fuente presente y dentro del rango

En la pantalla se muestra OK y el indicador LED está encendido.

Indicador LED intermitente (en la fuente N)

Cuando hay contingencia de alimentación. En la pantalla se mostrará el estado del SI (fuera de rango) y el modo de la aplicación actual (viceversa para SII).

NOTA: En modo U-U, mientras una fuente esté dentro del rango, el otro indicador de fuente se encenderá.

Aplicación U-G

Si se selecciona la aplicación U-G, la fuente II/fuente I (la que esté conectada al grupo electrógeno) presentará tres estados:

  • Encendido (correcto)

  • Parpadeo (fuera de rango)

  • Apagado si la señal de inicio del grupo electrógeno (necesita el accesorio TPCDIO17) no está activa.

Indicación LED

Descripción del estado

Indicador LED apagado (en la fuente A)

Indicador LED encendido (en la fuente N)

La señal de inicio del grupo electrógeno (por ejemplo, SII) no está activa.

En la pantalla se mostrará que está apagado.

Indicador LED intermitente (en la fuente A y la fuente N)

Se emite la señal de inicio del grupo electrógeno (SII, por ejemplo), el grupo electrógeno se activa pero no está listo.

En la pantalla se mostrará que está fuera de rango.

Indicador LED encendido (en ambas fuentes)

Indicador LED intermitente (en ambas fuentes A)

El grupo electrógeno está en marcha y dentro del rango; la carga está en SII.

En la pantalla se mostrará que SI y SII están encendidos.

En la tabla siguiente se explican los estados y sus apariciones:

Estado

Apariciones

Apagado

El estado es apagado cuando la fuente detectada es el grupo electrógeno y no se ha enviado la señal de inicio del grupo electrógeno.

Correcto

El estado es correcto cuando todas las detecciones activadas relacionadas con esta fuente se encuentran dentro del rango.

Fuera de rango

El estado es fuera de rango cuando cualquier detección activada relacionada con esta fuente se encuentra fuera de rango.

El número de valores posibles dependerá del ajuste de la fuente y del estado de transferencia:

Si... Entonces...
la fuente es una fuente de la red eléctrica los dos valores posibles son correcto y fuera de rango.
la fuente es un grupo electrógeno los tres valores posibles son correcto, fuera de rango y apagado cuando no se envía la señal de inicio del grupo electrógeno, o fuera de rango cuando se inicia el grupo electrógeno o cuando la detección habilitada relacionada con el grupo electrógeno no está dentro del rango.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?