Description du statut selon la source sélectionnée
Application R-R
Si l'application R-R est sélectionnée, les voyants Source I et Source II ont deux statuts :
-
Allumé (OK)
-
Clignotant (hors plage)
Application R-G
Si l'application R-G est sélectionnée, la source II ou I (celle qui se connecte au générateur) a trois statuts :
-
Allumé (OK)
-
Clignotant (hors plage)
-
Éteint si le signal de démarrage du générateur (accessoire TPCDIO17 nécessaire) n'est pas actif
Le tableau ci-dessous décrit les statuts et les occurrences :
|
Statut |
Occurrences |
|---|---|
|
OFF |
Le statut est OFF, lorsque la source détectée est le générateur et que le signal de démarrage du générateur n'est pas envoyé. |
|
OK |
Le statut est OK, lorsque toutes les détections activées liées à cette source sont dans la plage. |
|
Hors portée |
Le statut est Hors portée, lorsque toute détection activée liée à cette source est hors plage. |
Le nombre de valeurs possibles dépend du réglage de la source et du statut du transfert :
| Si... | Alors... |
|---|---|
| la source est une source Réseau | Les deux valeurs possibles sont OK et Hors portée. |
| la source est une source Générateur | Les trois valeurs possibles sont OK, Hors portée et OFF lorsque le signal de démarrage du générateur n'est pas envoyé. Il est Hors portée lorsque le générateur démarre ou lorsque la détection activée liée à ce dernier est hors plage. |