基于电源选择的状态说明

U-U 应用

如果选择了 U-U 应用,则电源 I 和电源 II 指示灯 (LED) 将具有两种状态:

  • 亮起(良好)

  • 闪烁(超出规定范围)

LED 指示

状态说明

LED 亮起(两个电源上)

电源存在且在规定范围内

显示屏将显示“良好”,且 LED 将亮起

LED 闪烁(N 电源上)

发生电源故障时,显示屏将显示 SI 状态(超出范围)和当前应用模式。(对于 SII,亦如此)

注: 在 U-U 模式下,只要一个有电源在规定范围内,另一个电源指示灯就会亮起。

U-G 应用

如果选择了 U-G 应用,则电源 Ii/电源 I(连接到发电机组的那个)将具有三种状态:

  • 亮起(良好)

  • 闪烁(超出规定范围)

  • 如果发电机组启动信号(需要附件 TPCDIO17)未激活,则熄灭

LED 指示

状态说明

LED 熄灭(电源 A 上)

LED 亮起(电源 N 上)

发电机组(例如,SII)启动信号未激活

显示屏将显示 OFF

LED 闪烁(电源 A 和电源 N 上)

发出发电机组(例如,SII)启动信号,且发电机组正在激活但未就绪。

显示屏将显示“超出范围”

LED 亮起(两个电源上)

LED 闪烁(两个电源上)

发电机组正在运行,且在规定范围内,负载位于 SII 上。

显示屏将在 SI 上显示 ON,在 SII 上显示 ON

下表说明了相关状态及其出现情形:

状态

出现情形

OFF

当检测到的电源为发电机组且未发送发电机组启动信号时,状态为 OFF。

良好

当与此电源相关的所有已启用检测都在规定范围内时,状态为“良好”。

超出范围

当与此电源相关的任何已启用检测超出规定范围时,状态为“超出范围”。

可能值的数量取决于电源设置和切换状态:

如果... 则...
电源是“市电”电源 两个可能的值为“良好”和“超出范围”。
电源是“发电机组”电源 当未发送发电机组启动信号时,三个可能的值为“良好”、“超出范围”和“OFF”,当发电机组正在启动或者与发电机组相关的已启用检测超出规定范围时,可能的值为“超出范围”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?