Página de inicio de la pantalla LCD

Etiqueta

Descripción

Función

1

Vista rápida

Nombre de la página actual

2

Vista rápida

Abre el menú de vista rápida para comprobar la información general del ATSE.

3

Configuración y operación

Abre el menú Configuración y operación para la puesta en marcha y los ajustes.

4

Medida

Abre el menú Medida para comprobar información detallada sobre el estado de la alimentación.

5

Estado

Abre el menú Estado para comprobar el estado del ATSE, incluidos los registros de eventos.

6

Icono de hora

Muestra la hora.

7

Tiempo

Tiempo que debe restablecerse después de una contingencia de alimentación.

8

Modo de transferencia

Ocho modos de control:

  • Modo automático (AT)

  • Modo de prueba

  • Modo Com

  • Modo de transferencia voluntaria

  • Modo de control local

  • Modo de inhibición de transferencia

  • Modo de forzar apagado

  • Modo de protección contra incendios

  • Modo de transferencia de maneta

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?