Pantalla aislante

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Es obligatorio instalar pantallas aislantes o placas aislantes de fibra hechas a medida cuando la distancia de seguridad del cableado sea inferior a la distancia de seguridad mínima.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las pantallas aislantes se instalan en la parte delantera o trasera de los terminales de alimentación del equipo de conmutación de transferencia para proporcionar aislamiento entre las fases.

La siguiente tabla proporciona la lista de pantallas aislantes:

Conmutador

Pantalla aislante

Bastidor 250: 100–250 A

TPSISO66

Bastidor 630: 320–630 A

Bastidor 800: 800 A

TPSISO67

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?