Pérdida de neutro

Campo

Descripción

Aplicaciones

  • Se emite una advertencia cuando se activa esta función para evitar conexiones incorrectas, falta de conexiones o desconexiones causadas por impactos interiores o exteriores del cable del neutro.

  • Solo disponible para TransferPacT Active Automatic.

Valor predeterminado

Esta función se puede activar o desactivar. De forma predeterminada, está desactivada.

El indicador LED de la fuente parpadeará para advertir cuando se produzca una pérdida del neutro una vez que se haya habilitado el sensor.

Criterios de detección

Una vez que la carga está conectada a la fuente de alimentación y activa, se detectan las cargas desequilibradas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?