过频

字段

描述

默认值

  • 释放:额定频率的 105%。

  • 吸合:额定频率的 101%。

范围

  • 下降电压(释放)的过频传感范围为额定电压的 101%-120%。

  • 返回电压(吸合)的过频传感范围为额定电压的 100%-115%。

可调

过频阈值的可调步长为 0.5%。

差值

  • 释放值与吸合值之间的缺省差值等于额定频率的 0.5%。

在 LCD 上

  • 如果在释放设置期间违反最小差值(缺省为额定频率的 0.5%)规则,将修改吸合值(吸合值 = 释放值 - 0.5%)以保持该规则。

在 Modbus 上

始终接受释放值,如果吸合值不符合最小差值规定,则吸合值将修改为特定值(吸合值 = 释放值 - 0.5%)。

事件顺序

  • 当传感器检测到频率低于设定释放频率且在此状态下持续的时间长于时间延迟时,会认为频率超出规定范围。

  • 当传感器检测到达到或高于吸合点的频率时,会认为频率是可接受的。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?