Descripción general

Los accesorios de mecanismo para TransferPacT Active Automatic, TransferPacT Automatic y TransferPacT Remote son los siguientes:

  • Accesorios de conexión de alimentación
    • Conectores de acero

    • Conectores de aluminio

    • Bloque de distribución Linergy DP

    • Adaptadores de conexión vertical

    • Extensiones de borne

    • Espaciadores

    • Barras de extensión de carga

    • Adaptadores de terminal de cable

    • Terminales de cobre/aluminio

  • Accesorios de aislamiento
    • Cubierta de terminal

    • Separadores de fase

    • Cubrebornes

    • Pantallas aislantes

    • PowerTag

  • Contactos auxiliares

  • Kit de instalación bocabajo

  • Repuestos

    • Manijas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?