Modo de transferencia voluntaria

El modo de transferencia voluntaria equivale al modo de prioridad automática en una fuente, con prioridad forzada a la fuente SI o SII. Se activa cuando la entrada asociada está cerrada (el número de referencia comercial para el módulo de control remoto voluntario es TPCDIO08). Se tarda más de 200 ms en activar el modo voluntario. La señal de transferencia voluntaria debe ser constante.

La transferencia voluntaria se utiliza normalmente para tarifas especiales. Una vez que el modo se ha ajustado de voluntario a N o A, el ATSE sigue en modo automático. Cuando hay una contingencia de alimentación en la fuente de destino, el conmutador de transferencia puede volver a transferir automáticamente a la fuente disponible.

NOTA: La transferencia automática no se activará si la acción de transferencia daña el sistema de conducción (por ejemplo, ambas fuentes están fuera de rango o el TSE se niega a transferir).

A continuación, se incluyen casos de uso del modo de transferencia voluntaria:

Caso de uso 1: Modo tifón

Durante un tifón o terremoto, el grupo electrógeno tendrá más estabilidad que la red eléctrica. El usuario de este caso ha instalado un conmutador de modo de tifón en su panel de control. El usuario activará el conmutador de modo de tifón. Está conectado al modo de transferencia voluntaria de entrada, que realizará la transferencia a una fuente alternativa (es necesario un accesorio para utilizar la función de transferencia voluntaria con accesorios TPCDIO08). El ATSE activará a continuación la salida del grupo electrógeno y la transferirá a dicho grupo en cuanto esté lista.

Seguidamente, durante el tifón, el grupo electrógeno queda inundado. El ATSE seguirá en modo automático. Detecta un fallo en la fuente alternativa. Si la fuente normal no tiene ningún problema, tratará de realizar la transferencia a dicha fuente (el voluntario sigue siendo un modo automático y se dispone de retorno automático). Si la fuente normal no está disponible, el ATSE no realizará ninguna transferencia.

Aún durante el tifón, el grupo electrógeno podrá reiniciarse (se trataba de un problema de nivel de combustible). Dado que el conmutador del modo de tifón todavía está habilitado, el ATSE volverá a realizar la transferencia al grupo electrógeno. La salida del grupo electrógeno se mantiene activada.

Por lo tanto, independientemente de la fuente que esté conectada, el tifón desaparecerá. La red eléctrica vuelve a la normalidad. El usuario desactivará el conmutador de modo de tifón. El ATSE volverá a transferir a la fuente normal en modo automático con retorno automático, U-G.

La configuración necesaria es un ATSE junto con un módulo de transferencia voluntaria. Con esta configuración, el usuario no necesita realizar ningún ajuste en el ATSE (modo de retorno, fuente prioritaria, identificación de la fuente normal).

Caso de uso 2: Tarifa máxima (alineación con el controlador UA/BA)

Inicialmente, esta función fue creada en UA/BA en Francia para la funcionalidad de tarifa especial (STF). La tarifa especial (STF) en Francia es un precio especial de la electricidad que permite disfrutar de un precio con descuento en horas de bajo consumo, con el inconveniente asociado de tener un precio de kWh muy costoso en las horas pico. Con esta opción, la compañía eléctrica francesa (EDF) provee una salida en el medidor de energía para advertir al usuario final acerca del aumento de precio. Esta salida está conectada con la entrada de transferencia voluntaria del controlador, que transfiere automáticamente la carga a una fuente alternativa más económica. Esto permite reducir los picos en la red.

Lógica de transferencia de voluntario a A (aplicación U-U)

T11 es un retardo interno fijo

Lógica de transferencia de voluntario a N (aplicación U-U)

T11 es un retardo interno fijo

Lógica de transferencia de voluntario a A (aplicación U-G)

T11 es un retardo interno fijo

Lógica de transferencia de voluntario a N (aplicación U-G)

T11 es un retardo interno fijo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?