DOCA0214ZH-04

自发切换模式

自发切换模式相当于一个电源的自动优先级模式,即,强制优先 SI 或 SII 电源。当关联输入关闭时,便会激活此模式(自发远程控制模块的商业型号为 TPCDIO08)。激活自发模式需要 200 毫秒以上的时间。自发切换信号应是恒定的。

自发切换通常用于特殊计费。一旦通过“自发切换至 N”或“自发切换至 A”来设定模式,ATSE 将仍保持在自动模式。当目标电源发生电源故障时,转换开关可自动再切换至可用电源。

注: 如果切换操作会损坏驱动系统(例如,两个电源都超出规定范围,TSE 拒绝切换),则不会激活自动切换。

以下是自发切换模式的一些具体应用案例:

应用案例 1:台风模式

在台风或地震期间,发电机组将比市电更稳定。此案例的用户在其控制面板上安装了台风模式开关。用户将激活台风模式开关。它连接到输入自发切换模式,在该模式下,将切换到备用电源(需要能够执行自发切换功能的附件,如 TPCDIO08 附件)。ATSE 现在将激活发电机组输出,并在准备就绪后切换到发电机组。

假设:现在,在台风期间,发电机组遭到水淹。ATSE 仍将处于自动模式。它将检测备用电源故障。如果正常电源良好,则将尝试切换至正常电源(自发模式仍为自动模式,因此我们执行的是自动返回)。如果正常电源不可用,则 ATSE 将不进行任何切换。

假设:依然在台风期间,发电机组可以重启(只是出现了燃油不足问题)。由于台风模式开关仍处于启用状态,ATSE 将切换回发电机组。发电机组输出保持激活。

因此,无论连接哪个电源,都能够支撑到台风消失。市电恢复正常。用户将停用台风模式开关。ATSE 将在自动模式下通过自动返回 (U-G) 切换回正常电源。

所需配置为 ATSE 和自发切换模块。使用此配置,用户无需使用任何 ATSE 设置(返回模式、优先电源、正常电源)。

用例 2:高峰费率(与控制器 UA/BA 一致)

最初,此功能在法国的 UA BA 中创建,用于特殊费率费用 (STF) 计费。法国的特殊费率费用 (STF) 是一种特殊的电力定价,允许在低用电时段享受折扣价,但缺点是高峰用电时段的电力单价非常昂贵。使用此选项,EDF(法国电力公司)在电度表上提供输出,以就价格上涨向最终用户发出警告。此输出连接在控制器的自发切换输入上,该输入会自动将负载切换到较便宜的备用电源。这有助于减少电网上的高峰用电。

“自发切换至 A”的切换逻辑(U-U 应用)

T11 是内部固定时间延迟

“自发切换至 N”的切换逻辑(U-U 应用)

T11 是内部固定时间延迟

“自发切换至 A”的切换逻辑(U-G 应用)

T11 是内部固定时间延迟

“自发切换至 N”的切换逻辑(U-G 应用)

T11 是内部固定时间延迟

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?