创建帐户

需要用户帐号才能登录和使用 App。
  1. 启动 App,等待显示登录页面,然后点击注册新帐号
  2. 选择您所在的国家/地区,输入手机号码或电子邮件以接收验证码。点击复选框,同意用户协议隐私政策

    您需要选择国家/地区代码。国家/地区代码默认设置如下:

    • 基于手机的 ID:由手机号码确定的国家/地区代码

    • 基于电子邮件地址的 ID:根据手机定位确定的国家/地区代码。此外,如果使用电子邮件 ID 进行注册,您必须手动选择国家/地区代码。

  3. 输入通过电子邮件或短信接收的验证码。
    • 通过短信(如果您使用手机号码作为用户 ID),或者

    • 通过电子邮件(如果您将电子邮件地址用作用户 ID)。

  4. 按要求创建密码。

完成注册后,创建新家庭,然后会在 App 中显示“家庭”页面。作为家庭的创建者,您的帐号会自动设置为家庭所有者,并拥有系统的完整访问权限。请参见 App 中的访问级别

重要: 由于数据存储限制,您的帐号无法转移到其他国家地区/(请参见数据存储区)。如果您要加入家庭或在其他国家/地区创建家庭,请首先使用新的国家/地区代码创建新帐号。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?