Wiser™ 系统概述

Wiser 系统为控制家庭设备提供了一种简单、方便和灵活的解决方案。

The 集线器 Wiser网关 Wiser网关 是系统的中心,用于处理连接的Wiser设备的控制请求和状态报告。

使用 Wiser by SE 应用程序设置 Wiser 系统、控制 Wiser 设备和接收通知。

借助个人帐户和手机上的Wiser by SE应用程序/平板电脑,用户可以控制Wiser设备 从任何可以同时使用这两种手机的位置访问它们/平板电脑集线器 Wiser网关 Wiser网关.

在家中,Wiser设备也可以使用Wiser AvatarOn场景开关进行控制。

在家庭中,LK FUGA® Wiser 无线电池 4 键开关、LK FUGA® Wiser 无线双继电器、LK FUGA® Wiser 无线调光器等设备可用于控制 Wiser 系统。

Iconic 联网式开关、调光器和插座利用低功耗蓝牙 (BLE) 和 Zigbee 技术,不仅灵活而且可扩展。安装后,处于 BLE 默认模式的 Iconic 联网设备可转换为 Zigbee 模式,使得智能家居可以在未来随着终端用户需求的变化而不断演进。

本文档旨在提供有关 Zigbee 系统调试的信息。有关使用 BLE 进行控制的更多信息,请参见 clipsal.com/support pdl.co.nz/support

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?