支持的 Wiser 设备

下表中列出的设备可用于 Wiser 系统。

有关设备安装说明,请参阅设备安装说明链接。

重要: 这些设备不得用于安全应用,仅用于一般住宅用途。
注: 本部分中显示的某些设备可能在您的国家/地区不可用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?