集线器 以太网连接到Wi-Fi(可选)

使用Wi-Fi连接 集线器 连接到网络路由器,从而不再需要以太网电缆。

执行此任务之前,请确认手机/平板电脑集线器 都连接到Wi-Fi网络路由器。

  1. 在App中,选择 集线器 连接到同一Wi-Fi网络。
    注: 在此阶段,仍应连接以太网线。
  2. 点击 设置(传动) 图标(A)

  3. 在设置页面中,点击 IP网络设置(B)。

  4. 点击 Wi-Fi 选项卡中,将 SSIDPassword ,然后点击 Apply(C)。

  5. Wi-Fi连接成功后,请从 集线器 .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?