DUG_FUGA trådløs stikkontakt_LK-00

Tekniske data

Mærkespænding

230 V ~, 50 Hz

Mærkeeffekt

Belastningstype

Belastningsnavn

Belastningsværdi

LED

LED

100 W, 125 μF

Motor

1000 VA, maks. 4,5 A

Jernkernetransformator

500 VA

Glødelampe

2300 W

Elektronisk step-down konverter

1050 VA

ohmsk belastning

2300 W

Kapacitiv belastning

10 A, 140 μF

Induktiv belastning

10 A, cosφ = 0,6

Standby

Maks. 0,4 W

Sikring

10 A miniatureafbryder

Tilslutningsklemmer

Terminaler til maks. 2x 2,5 mm²

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret RF-effekt

< 10 mW

Kapslingsklasse

IP20

Målenøjagtighed

± 1 % for belastninger > 25 W

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?