DUG_Smoke Alarm-Battery_LK-01

Afbrydelse af forbindelse til en sekundær slave-enhed

Fjern en sekundær slave-enhed fra monteringspladen (se "Fjernelse af en enhed fra monteringspladen i instruktionsvejledningen").
BEMÆRK:
  • Fjern ikke den master-enhed.

  • Læs følgende trin, før du afbryder en sekundær slave-enhed.

  1. Sørg for, at strømkontakten er i position OFF/AUTO.
  2. Tryk på og hold test-/stillefunktionsknappen nede, og drej samtidig strømkontakten til positionen ON.
    Standby-LED'en tændes i 3 sek.
  3. Fortsæt med at holde test-/stillefunktionsknappen nede, indtil standby-lysdioden slukker. Slip derefter test-/stillefunktionsknappen.
  4. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen, når Standby-LED'en er tændt i 3 sek.
    Standby-lysdioden blinker i 5 sek., hvilket angiver, at forbindelsen til RF er afbrudt. Statuslysdioden blinker også grønt i 7 gange.
    VIGTIG: Når SecondarySlave-enheden er korrekt frakoblet, sørg for at dreje strømkontakten til OFF/ AUTO position.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?