DUG_Exxact MW vriddimmer_WSE-02

Använda en dimmer

Du kan slå på/av dimmern eller justera dess ljusstyrka med den parkopplade trådlösa brytaren.
  • Tryck snabbt på den övre eller nedre trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att slå på eller av den anslutna lasten (A).

  • Tryck länge på den övre eller nedre trådlösa brytaren (> 0,5 s) för att öka eller minska ljusstyrkan för den anslutna lasten (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?