DUG_Sedna Motion Sensor Dimmer_WSE-00

Fényerő-szabályozó beállítás

Fényerő-szabályozó üzemmód

Az alkalmazásban módosíthatja a fényerőszabályzási módot, ha fényvillogással kapcsolatos problémái vannak. Ez javítja a fényerő-szabályozás minőségét.

Koppintson a Fényerő-szabályozó üzemmód opcióra, majd válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül (A):

Automatikus - Ha bármilyen más terhelés van csatlakoztatva a fényerő-szabályozóhoz (pl. izzólámpa)

RL-LED - Ha a LED a fényerő-szabályozóhoz csatlakozik. Csak akkor válassza ezt a módot, ha a LED nem működik megfelelően Automatikus módban

MEGJEGYZÉS: Ez az üzemmód a névleges terhelés 10%-át használja a fényerő-szabályzó túlmelegedésének elkerülésére.

Fényerő-szabályozási tartomány

Korlátozhatja az eszközre csatlakoztatott terhelés maximális és minimális fényerejét. Erre a villogás és a LED kikapcsolásának elkerülése érdekében van szükség.

Koppintson a Fényerőszabályozási tartomány opcióra és végezze el az alábbi műveletek egyikét vagy mindkettőt (B):

Minimum fényerő - A csúszka húzásával tudja korlátozni a minimális fényerőt

JAVASLAT: Ha a minimum fényerőt a csúszka jobb szélső pozíciójához állítja be, akkor a terhelés akkor is minimum fényerővel világít, ha a csúszkát a legalacsonyabb értékre húzza a vezérlőpulton.

Maximum fényerő - A csúszka húzásával tudja korlátozni a maximális fényerőt

JAVASLAT: Ha a maximum fényerőt a csúszka bal szélső pozíciójához állítja be, akkor a terhelés akkor is maximum fényerővel világít, ha a csúszkát a legmagasabb értékre húzza a vezérlőpulton.

Váltó üzemmód beállítások

Ezzel a beállítással az eszköz emlékezni fog az eszköz utolsó állapotára.

Koppintson a Váltó üzemmód beállítások opcióra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül (C):

100% - a LED minden bekapcsoláskor maximum fényerővel világít

Utolsó szint (memóriafunkció) - a LED minden bekapcsoláskor az előzőleg beállított fényerőszinten világít

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?