DUG_Sedna - Relay Switch_WSE-00

Jelzőfény üzemmódja

A Wiser alkalmazás segítségével kiválaszthatja a LED jelzőfény üzemmódját az eszközállapot egyszerű azonosításához.
A jelzőfény üzemmódok beállítása:
  1. Az Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval opcióra.
  2. Az eszköz vezérlőpanelén koppintson a Beállítások elemre.
  3. Koppintson a Jelzőfény üzemmódja (A) opcióra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
    • Jelzőfény üzemmód: Az időzítős kapcsoló LED-je BE van kapcsolva, ha az eszköz ki van kapcsolva.
    • Ellenőrzőfény üzemmód: Az időzítős kapcsoló LED-je BE van kapcsolva, ha az eszköz be van kapcsolva.
    • Mindig ki: Az időzítős kapcsoló LED-je mindig ki van kapcsolva.
    • Mindig be: Az időzítős kapcsoló LED-je mindig be van kapcsolva.

    A LED-színek egyes üzemmódokhoz rendelt jelentését lásd: LED jelzőfények jelentése.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?